Estudio de fugas de aire

Fábrica / Estudio de fugas de aire

Video is not available in offline mode

Los sistemas de aire comprimido se utilizan mucho en la industria. En cualquier sitio que los utilice, las fugas de aire son la mayor fuente de desperdicio de energía evitable.

Nuestros estudios sobre fugas de aire ayudan a mejorar la eficiencia, reducir los costes y minimizar el impacto medioambiental. En cualquier planta que utilice compresores, aproximadamente el 30% de la factura eléctrica se dedica a su funcionamiento. De este porcentaje, una media del 20% al 40% se pierde a través de fugas de aire, lo que representa un coste significativo para la empresa, especialmente para aquellas que cuentan con varias líneas en distintos emplazamientos. Nuestras inspecciones de fugas de aire ayudan a reducir este coste innecesario al tiempo que apoyan sus objetivos de sostenibilidad. Si sospecha que tiene fugas de aire, acordaremos con usted el alcance del estudio antes de que nuestros ingenieros locales realicen la auditoría exhaustiva utilizando herramientas de última generación. El resultado se registra en nuestra plataforma específica, que nos permite entregar los resultados de la encuesta a nivel local, así como proporcionar informes centralizados en todos los centros y mercados. El informe de la auditoría contiene información sobre cada fuga, incluyendo imágenes, detalles de la pérdida de energía, el coste y el impacto de CO2 sobre una base anual. El informe también incluye las piezas y acciones necesarias para solucionar el problema. Si sigue adelante con las reparaciones, le proporcionamos una estimación del periodo de amortización del coste de la reparación. Como es de esperar, podemos conseguir las piezas necesarias y realizar el trabajo por usted. A continuación, podemos volver al lugar y repetir la auditoría para asegurarnos de que las acciones de seguimiento han aportado los beneficios esperados. El coste de la auditoría dependerá del tamaño de las instalaciones, del número de sistemas de aire comprimido y de los límites del sistema que se hayan definido en el alcance. Habrá un mínimo de un ingeniero para realizar la auditoría y cobramos por ingeniero, por día. En la mayoría de los casos, el coste de la inspección se cubre con sólo un mes de funcionamiento una vez que se han completado las reparaciones.

Beneficios

  • Reducción de costes

  • Reducción de CO2

  • Transparencia en todos los centros mediante informes de gestión

Fabricación sostenible

 

Este servicio cuenta con la marca Rubix de fabricación sostenible. Esto significa que aporta beneficios medioambientales verificables a nuestros clientes, ayudándoles a reducir las emisiones. Para más información sobre la marca, vea la breve animación.

 

Ver Ahora